Quasi 40 milioni di voli hanno solcato i cieli nel 2018 e il trend sembra destinato a crescere. Così come l’industria aeronautica, che negli ultimi anni ha fatto registrare un tasso di crescita medio del 9%. Rollon, specialista in soluzioni per la movimentazione lineare, non è rimasta a guardare: presente da oltre 15 anni nel settore, ha deciso di imporre una decisa accelerazione alla propria organizzazione.
Il Gruppo ha rinforzato la propria struttura sviluppando un’organizzazione commerciale trasversale con key account managers a presidiare i Paesi più strategici del mercato globale e un team dedicato di engineering e R&D, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi in termini di leggerezza e affidabilità delle guide Rollon dedicate a questo settore. Il tutto sotto la supervisione di un Manager dedicato, l’Ing. Federico Banti.
“La nostra organizzazione punta a soddisfare le esigenze dei clienti in tutte le applicazioni di movimentazione lineare in ambito cabin interiors con soluzioni personalizzate, studiate ad hoc per le applicazioni a cui sono destinate, e sempre più leggere” spiega Banti.
La divisione Aerospace di Rollon nasce per supportare efficacemente le esigenze di un’industria con impronta globale.
“Lo sviluppo progettuale vede sempre più spesso il coinvolgimento di molteplici professionisti ed aziende, geograficamente distanti fra loro, ognuno ad apportare un contributo attraverso le proprie competenze specifiche. Va da sé che offrire supporto tecnico e strategico a livello globale sia diventata una prerogativa imprescindibile per poter esser riconosciuti come un partner di fiducia in questo ambito.”
Una customizzazione… industrializzata
Se da un lato Rollon si dimostra in grado di recepire prontamente i trend del settore aeronautico, dall’altro è capace di tramutarli altrettanto rapidamente in realtà. Ad una prima fase del processo di sviluppo in cui il team di ingegneria dedicato concepisce soluzioni progettuali personalizzate, subentra una seconda fase in cui i prodotti vedono la luce attraverso un processo produttivo fortemente industrializzato.
La maggior parte del processo produttivo avviene all’interno degli stabilimenti dell’azienda. Così facendo Rollon è in grado di reagire in tempi molto brevi, sia in fase di prototipazione sia in produzione di serie, restando immune dalle criticità che una supply chain articolata su molteplici sub fornitori può generare. Un vantaggio non da poco in un’industria che richiede reattività e risposte in tempi estremamente rapidi.
Time to market
Un mercato in crescita che registra un costante aumento di ordini di nuovi velivoli richiede volumi di produzione sempre maggiori in tempi sempre più stretti. Il time to market diventa perciò fondamentale e Rollon si dimostra estremamente competitiva su questo fronte: dallo sviluppo alla fornitura spesso si è in grado di contenere il leadtime all’interno delle 4-6 settimane.
“Operiamo con successo in un’industria esigente e complessa come quella aeronautica da molti anni, grazie a competenze interne consolidate e flessibilità di sviluppo, unicità che sono alla base di ogni nuovo progetto e che i nostri clienti sembrano apprezzare sempre di più”, conclude Banti.
Le soluzioni Rollon per il settore aeronautico saranno presenti all’edizione 2019 di Aircraft Interiors di Amburgo, stand 1C40, dal 2 al 4 aprile all’Hamburg Messe.