Le Tue Sfide

Telescopic Rail per elicotteri in fibra di carbonio

Case Study

Nel settore aeronautico la fibra di carbonio è diventata un materiale molto diffuso tra i costruttori, alla costante ricerca di soluzioni per ottimizzare la leggerezza e il consumo di carburante dei velivoli. Tuttavia il trattamento della fibra di carbonio, specie quando utilizzata in parti complesse di grandi dimensioni risulta essere piuttosto complicato e, alle volte, la scelta va verso materiali compositi in grado di offrire un interessante rapporto peso/resistenza, pur non rappresentando la prima scelta dei costruttori.

 

Per ovviare a questo problema Criterion Manufacturing Solutions ha creato, per conto di un proprio cliente, una termoformatrice speciale per fogli di fibra di carbonio per la produzione di supporti interni per elicotteri.

La macchina integra un tavolo di laminazione per la sovrapposizione degli strati di fibra di carbonio secondo il corretto orientamento prima del loro trasferimento alla sezione di lavorazione e consente all’operatore di sistemare fino 150 pezzi in sequenza.

Telescopic Rail: la soluzione vincente

Telescopic Rail per elicotteri in fibra di carbonio

Al momento della realizzazione della macchina è emerso come le fibre di carbonio, insieme al tavolo in acciaio e alluminio lungo 7,5 metri e alla pompa, necessitasero di un sistema di traslazione di lunghezza superiore a 1 metro verso la sezione di lavorazione della termoformatrice.

Una volta trasferite, le fibre di carbonio devono essere infatti sottoposte a trattamento termico, polimerizzazione e compattazione sotto forma di tubo.

La complicata traslazione di materiali e macchine presentava vari ostacoli:

  • Carico superiore alla tonnellata.
  • Necessità di estensione per 40 cm oltre il bordo della metà superiore del tavolo, creando un carico a sbalzo
  • Necessità di collocamento del prodotto in fibra di carbonio sempre nella medesima posizione.

Per la gestione di questa movimentazione la scelta è andata sulle guide Telescopic Rail di Rollon, caratterizzate da guide con gabbia a sfere per la traslazione del pesante carico a sbalzo.

Tutti i vantaggi delle guide Telescopic Rail

Telescopic Rail per elicotteri in fibra di carbonio

Le guide Telescopic Rail di Rollon ha permesso di movimentare le fibre di carbonio, il tavolo e la pompa per vuoto rispettando i requisiti di rigidità e tolleranza richieste dall’applicazione.

Una soluzione tecnologica che integra diversi vantaggi:

  1. Alta capacità di carico. Il prodotto è realizzato in acciaio trafilato a freddo con piste di rotolamento temprate a induzione e rettificate, elementi che garantiscono una capacità di carico fino a 3800 kg.
  2. Flessione minima. Le Telescopic Rail presentano profili robusti per ridurre la flessione al minimo.
  3. Elevate lunghezze delle corse. Le Telescopic Rail offriono un’estensione del 150% della lunghezza. Sono anche disponibili modelli ad estrazione completa e parziale, con speciali lunghezze di corsa su richiesta.
  4. Corsa scorrevole senza gioco, anche al massimo carico applicabile in condizioni di operatività 24/7.
  5. Lunga durata. Le piste di rotolamento temprate a induzione garantiscono una vita utile prolungata.

Grazie all’uso delle appropriate guide telescopiche, la termoformatrice per fogli di fibra di carbonio di Criterion Manufacturing Solutions per parti di elicotteri ha dimostrato che, per la movimentazione di carichi pesanti a sbalzo con vincoli di ripetibilità e flessione minima, le tradizionali guide telescopiche non erano all’altezza della sfida. Se sei interessato alle guide telescopiche, leggi anche “Guide Telescopiche a cuscinetti: caratteristiche e campi d’applicazione”.

Grazie alla robustezza e alle piste di rotolamento temprate della famiglia Telescopic Rail la traslazione di carichi estremi diventa possibile per consentire alla progettazione… di spiccare il volo.

Vuoi saperne di più sulle guide Telescopic Rail?
Scarica gratuitamente il catalogo

 

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges