Nelle riprese di una partita di calcio i dettagli sono fondamentali: le immagini devono assicurare allo spettatore la visione di ogni momento del gioco, i giocatori devono essere seguiti nei loro spostamenti veloci, con il bello e con il cattivo tempo, anche sotto la pioggia, perché chi guarda da casa non perda nemmeno un’emozione.
Per ottenere questo risultato ci vuole una telecamera montata su una soluzione di movimentazione lineare autoportante, silenziosa, in grado di assicurare corse potenzialmente illimitate e capace di lavorare anche in condizioni ambientali sfavorevoli.
Questo è esattamente quello che Rollon ha realizzato insieme al produttore e fornitore di sistemi di telecamere broadcast Movikom.
Le applicazioni Rollon nella produzione cinematografica
Dalla prima esperienza con una troupe cinematografica, che chiese di creare un sistema di controllo remoto per girare complicate scene acrobatiche senza l’ausilio di stuntmen, Movikom si è specializzata in questi ambiti, sia per il cinema sia per la TV, e ha sviluppato in proprio Robycam, una piattaforma per telecamere basata su verricelli con controllo avanzato del movimento 3D.
Attualmente Robycam viene utilizzata per eventi sportivi e culturali in tutto il mondo e tutti i prodotti Movikom sono progettati per essere facilmente integrati in sistemi di produzione già strutturati o da sviluppare o ancora nell’infrastruttura di uno stadio.
Un vantaggio molto apprezzato da produttori e aziende del mondo dello spettacolo.
![LR-7-03-def-rid Speedy Rail](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/lr-7-03-def-rid-1024x724.png)
Un’applicazione perfetta per Speedy Rail
Per questa applicazione specifica Movikom aveva bisogno di sviluppare un sistema di movimentazione basato su guide lineari e ha contattato quindi Rollon.
La richiesta era di una guida singola lunga, resistente quanto basta per trasportare in modo affidabile una telecamera.
La robustezza era anche un fondamentale requisito connesso alla sicurezza, dato che – durante le riprese – la velocità di movimento della telecamera poteva raggiungere i 10 m/s.
Il sistema da realizzare era destinato all’installazione permanente in uno stadio della città di Minsk, nella Repubblica di Bielorussia.
Si trattava di montare rapidamente le guide lungo tutto il campo di calcio ottenendo una presenza discreta e non invasiva. Il sistema doveva risultare silenzioso, in modo da non interferire con l’audio delle riprese, e ottimale in qualsiasi condizione meteorologica.
Non c’era tempo per garantire un’accurata gestione degli allineamenti e nemmeno per prevedere serrati cicli di manutenzione, l’affidabilità doveva essere massima e immediata: Speedy Rail ha risposto perfettamente a tutte queste esigenze.
![Rollon_Speedy_Rail_quando_la_tecnologia_è_uno_spettacolo_3 Tecnologia nello spettacolo: guide lineari Speedy Rail di Rollon](https://www.rollon.com/ita/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/rollon-speedy-rail-quando-la-tecnologia-e-uno-spettacolo-3.jpg)
Riprese di qualità anche in movimento
La prima considerazione, quando Movikom ha scelto Rollon come partner, era che solo pochi fornitori potevano offrire guide lineari comparabili alla Speedy Rail.
Per il sistema di movimento della telecamera sull’applicazione a binario singolo Robyrail, era necessario assicurarsi che la testa della telecamera girostabilizzata, rimanesse il più stabile possibile.
Una buona stabilità della testa della telecamera sul binario, infatti, significa un movimento fluido della telecamera e riprese di qualità, che è a loro volta sono cruciali per ottenere un’immagine stabile.
Poiché la testa della telecamera RobyHead R3 utilizzata nel progetto per lo stadio di Minsk montava nuovi motori di azionamento, in grado di muoverla a una velocità molto elevata, riprese di alta qualità sarebbero state impossibili senza una stabilizzazione funzionale della telecamera: Speedy Rail di Rollon ha reso possibile tale stabilizzazione e ha contribuito alla realizzazione di un sistema che non teme né le intemperie né l’usura.
Scopri di più sulle soluzioni Rollon e su come queste possano fornire una risposta applicativa efficace anche in condizioni ambientali complesse.
Scarica il catalogo Speedy Rail e scegli il modello più adatto
alle tue esigenze applicative.