En tant que responsable d’exploitation, vous hésitez peut-être encore à installer un portique de manutention, et tout naturellement, vous vous interrogez sur la pertinence d’un tel choix… C’est pourtant un excellent allié pour booster vos performances opérationnelles. Dans cet article, Linear Mag vous expose les cinq bonnes raisons qui doivent vous amener à envisager très sérieusement l’acquisition d’un portique de manutention.
1/ Un gain de place important
Un premier constat s’impose : le prix du m2 dans les usines s’enchérit de jour en jour. Comme la place est chère, l’industriel a donc tout intérêt à rationaliser au maximum son utilisation. Dans ce domaine, le portique de manutention, installé en hauteur, permet d’exploiter au mieux la surface disponible, notamment en supprimant les cheminements destinés aux chariots élévateurs. C’est pourquoi il procure un gain de place important, assorti d’une forte économie d’échelle si l’on considère l’activité produite sur une surface déterminée.
2/ Un portique de manutention utile dès les petits déplacements
Lorsque l’on doit déplacer des objets entre deux machines voisines sur de courtes distances – de l’ordre de 3 mètres par exemple – le caractère « aérien » du déplacement par portique facilite la vie des opérateurs. Comme tous les mouvements s’effectuent en hauteur, au dessus des équipements et du personnel, il ne viennent pas perturber les opérations et les déplacements humains qui s’effectuent au sol. Le portique est donc un partenaire de choix pour améliorer globalement votre productivité.
3/ Un accès aux machines facilité
La première fonction « naturelle » du portique, c’est le chargement/déchargement d’une machine. Comme les axes de transfert sont aériens, ces opérations s’effectuent par la partie supérieure de ladite machine, ce qui libère sa face avant et ses pupitres de commandes en les rendant 100 % accessibles, et ce à tout moment. Encore une fois, les déplacements effectués par le portique ne viennent pas gêner les opérateurs qui peuvent effectuer toute tâche utile à proximité immédiate de leur machine.
4/ La possibilité d’effectuer des transferts sur de longues distances
Qui peut le plus peut le moins… On l’a vu précédemment, si le portique est un compagnon très efficace pour des déplacements de proximité, il permet aussi d’assurer le transfert de pièces sur de très longues distances. Contrairement à un robot, dont la portée est souvent bien plus limitée, le portique est conçu pour des courses importantes. De façon courante, il est possible d’observer des déplacements de pièces entre deux machines situées à une vingtaine de mètres de distance.
5/ Une importante capacité de charge : jusqu’à 800 kilos
Réalisés avec des composants mécaniques robustes et éprouvés, les portiques offrent aussi une possibilité de transfert de charges particulièrement lourdes. En général, les solutions existantes permettent de déplacer des objets très pesants, d’une masse pouvant atteindre les 800 kg !
Si vous avez des questions à poser sur les portiques de manutention, véritables partenaires de votre productivité, nos experts se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions nécessaires.