Rollon und Skyward, eine Studentenvereinigung von Ingenieuren der Polytechnischen Universität Mailand, werden im zweiten Jahr in Folge zusammenarbeiten, um im Rahmen der European Rocketry Challenge eine Rakete zu starten. Die Gemini-Rakete wird der Teilnehmer des Wettbewerbs in 2023 sein. Die Raketen-Aerobremsen werden auf von Rollon gelieferten Linearführungen montiert.
Rollon freut sich bekannt zu geben, dass es auch in diesem Jahr wieder mit Skyward zusammenarbeiten wird, einem multidisziplinären Verband, der Ingenieure verschiedener Fakultäten des Politecnico di Milano zusammenbringt. Ziel ist es, eine neue Rakete zu entwerfen, die während des Wettbewerbs 2023 der European Rocketry Challenge (EuRoC), dem ersten universitären Raketenstartwettbewerb in Europa, gestartet wird.
In diesem Jahr wird Skyward mit der Gemini-Rakete an EuRoC teilnehmen, deren Motor von einem speziellen Hybridtreibstoff angetrieben wird: Lachgas als zweiphasiges Oxidationsmittel und 3D-gedrucktes ABS, das den festen Treibstoff bildet.
Die Rakete wird mit von Rollon bereitgestellten Linearführungen zum Öffnen der Aerobremsen ausgestattet. Diese Linearschienen stellen wichtige Komponenten dar, die die ordnungsgemäße Funktion trotz der starken Belastung gewährleisten müssen, denen sie beim Start ausgesetzt sind. Das Gemini-Raketentriebwerk muss die Rakete während des Wettbewerbs auf die Zielhöhe von 3.000 Metern befördern, obwohl sie eigentlich für den Flug über diese Höhe ausgelegt ist. Um erfolgreich zu sein, ist es daher notwendig, die Geschwindigkeit steuern zu können – eine Aufgabe, die speziell die Aerobremsen übernehmen, die vom Steuerungssystem der Rakete reguliert werden. Das Aus- und Wiedereinfahren der Aerobremsen wird durch die lineare Bewegung der Rollon-Linearführungen ermöglicht. Die Festigkeit und Belastbarkeit der Schienen gewährleistet, dass der Mechanismus bei einer Geschwindigkeit von 1.000 km/h und einem Dauerdruck von jeweils etwa 20 kg einwandfrei funktioniert.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Rollon bei diesem Projekt mit Skyward zusammenarbeitet: Die Partnerschaft begann vor einem Jahr, als das Skyward-Team bei der EuRoC 2022 mit der Pyxis-Rakete triumphierte, deren Aerobremsen dieselben Linearführungen hatten wie Gemini in diesem Jahr.
Der EuRoC-Wettbewerb 2023 ist für den 10. bis 16. Oktober in Constância, Portugal, geplant und der offizielle Start, der im Militärlager Santa Margarida stattfinden wird, kann live verfolgt werden.
Die Zusammenarbeit mit Skyward passt perfekt zu Rollons langjährigen Zielen, die lokale Region, Forschung und technologische Innovationen zu unterstützen. Insbesondere der Luft- und Raumfahrtsektor erweist sich erneut als Innovator, um die technologische Entwicklung zu beeinflussen. Dies ist ein Sektor, in dem Rollon auf langjähriges Fachwissen und Know-how zurückgreifen kann.
Skyward Experimentelle Raketentechnik
Skyward Experimental Rocketry ist eine 2012 gegründete Studentenvereinigung des Politecnico di Milano, die mittlerweile mehr als hundert Mitglieder aus verschiedenen Fakultäten (Luft- und Raumfahrt, Mechanik, Informatik und Elektronik) hat. Es wurde ins Leben gerufen, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, das im Unterricht erlernte theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. Das ursprüngliche Ziel, Sondenraketen über 1.000 Meter hinaus zu befördern, wurde bereits erreicht.
Die European Rocketry Challenge
Die von der portugiesischen Raumfahrtbehörde organisierte European Rocketry Challenge begann im Jahr 2020 als erster europäischer Wettbewerb zwischen Studentenvereinigungen, die sich mit der Entwicklung und dem Start von Raketen befassen. Jedes Jahr kommen Teams aus ganz Europa nach Portugal, um in zwei Kategorien – 3.000 und 9.000 Meter – an einem Präzisionsstartwettbewerb teilzunehmen. Punkte erhält man, indem man dem Höhenziel am nächsten kommt und später die fallende Rakete an einem bestimmten Ort einholt. Während der Veranstaltung werden auch weitere Auszeichnungen verliehen, um den besten technischen Bericht, die beste Teamarbeit, das beste Design und die beste Flugleistung zu würdige