Vimercate, 11/03/2021 – A sustentabilidade não é mais um tema reservado a poucos ou um conceito de “green marketing”: ela está se tornando rapidamente tanto um estilo de gerenciamento para empresas quanto uma “variável” sobre a qual as empresas são “julgadas” pelo mercado e pelos cidadãos do mundo.
“É isso mesmo que demonstram as pesquisas mais recentes”, afirma Rüdiger Knevels, CEO da Rollon. “Para mais da metade dos italianos, a questão da sustentabilidade – ou, mais especificamente, os comportamentos que certificam o funcionamento sustentável de uma organização – consegue influenciar as decisões de compra. Para além disso, agora é um fator comum para as empresas que adotam políticas de RSC (Responsabilidade Social Corporativa), em grande parte incorporando a sustentabilidade ambiental em seus compromissos empresariais, desfrutar de maior crescimento, trabalhar melhor e melhorar sua vantagem competitiva no mercado, bem como sua capacidade de atrair uma força de trabalho de alta qualidade, com todas as habilidades associadas”.
Perante um cenário tão claro como esse, a Rollon – uma empresa multinacional sediada em Vimercate, uma das mais importantes no setor do movimento linear – decidiu lançar uma série de projetos, particularmente voltados para o meio ambiente, com o objetivo de reduzir seu impacto e, consequentemente, incorporar a sustentabilidade em suas escolhas de direção estratégica. É nesse sentido que devem ser interpretadas as mudanças concretas e mensuráveis feitas nas instalações da Vimercate e Arcore. Entre elas:
- Instalação de lâmpadas LED nas instalações de produção, reduzindo seu consumo de energia em 66.000 kWh/ano
- Implementação de medidas de Qualidade de Energia para otimizar a tensão de alimentação (através do controle dos harmônicos)
- Mudança para um fornecedor de energia garantidamente 100% ecológica
- Instalação de estações de carregamento para os veículos híbridos da empresa
- Aquisição de 4 veículos híbridos e início da conversão de toda a frota da empresa
- Lançamento de uma campanha para reduzir progressivamente o uso do plástico
- Introdução de um novo código de conduta para fornecedores, a fim de garantir um bom desempenho ambiental ao longo de toda a cadeia de fornecimento
![rollon rollon reforça seu espirito de responsabilidade](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2022/03/rollon-365x365.jpg)
A empresa está também em processo de obtenção da certificação ambiental ISO 14.001.
Esse é somente o início: nos próximos meses, serão lançados outros projetos de responsabilidade social corporativa, cujos detalhes serão compartilhados à medida que forem sendo implementados.
Rollon: tecnologia linear modular para todos os tipos de automação
Há mais de 45 anos, a Rollon é especialista na produção e desenvolvimento de sistemas de movimento linear. Atualmente, o Grupo – presente em todo o mundo – é um dos principais fornecedores de soluções completas para a tecnologia linear, graças a uma das maiores seleções disponíveis no campo das guias lineares, guias telescópicas e atuadores. Qualquer que seja o setor, aplicação e requisitos, a Rollon consegue criar sistemas de automação mecânica flexíveis e sob medida graças a sua vasta gama de componentes lineares modulares. Se necessário, a Rollon também pode modificar cada componente individual de acordo com especificações personalizadas, ou mesmo desenvolver soluções totalmente novas por encomenda.